This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:寄存器14、HIST 位说明

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038834/lmk05318-register-14-hist-bit-description

器件型号:LMK05318

您好!

我是否可以要求您提供寄存器14中位5的说明? 该位在长期测试期间随机切换。

您能否确认它只是显示"历史数据"的更新、请这么做?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    它是 DPLL 的调优字历史更新数据。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    该 HIST 位何时(在哪些条件下)变为高电平以及何时变为低电平、请执行以下操作?  

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    INT_LIVE1寄存器(R14)反映中断源的当前状态。 Hist = 1表示中断被触发。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    是什么导致 HIST 位被触发? 根据文档、没有人提到历史数据的更新会导致中断。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    LMK05318 寄存器手册描述了 HIST 位;它不在数据表中。

    您好起亚,

    您能否帮助详细说明是什么原因触发了 HIST 中断?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    有关如何触发 HIST 位的说明、请参阅 LMK05318B 数据表中的第9.3.7.4节"调整字历史记录"。 我在下面附上了这一部分的图片。

    基本上、根据 DPLL 运行模式、可从以下三个源之一更新调谐字:

    a.锁定模式:锁定时从数字环路滤波器的输出端输出

    B.保持模式:从历史记录监视器的最终输出

    C.自由运行模式:来自自由运行调优字寄存器(用户定义)

    此致、

    起亚拉赫巴