This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在70°C 下解锁

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038742/lmx2594-unlocks-at-70-c

器件型号:LMX2594

大家好、

我在定制电路板中使用2个 LMX2594器件来满足我的应用需求。 我将生成12GHz 和8.42GHz。

当器件在+70°C 下运行时、8.42GHz 被正确锁定。

但12GHz 信号的工作方式如下图所示。

这两款器件均通过 TICS Pro 进行配置。

请告诉我原因是什么以及如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您能否测量12GHz 设置的 VTune? 理想情况下、当您以任何频率对器件进行编程时、它将锁定 PLL、您可以看到 VCO 稳定的 Vtune 电压。 因此、您可以比较两种频率下的 VTune、其中8.42GHz 为锁定频率、12GHz 为上述频率。

    此外、您能否确认 PLL 是否在12GHz 的其他温度下锁定。 范围?  

    此致、

    Ajeet Pal