This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:时钟编程或现场编程器

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, USB2ANY, CDCE72010, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037278/lmk03806-clock-programming-or-field-programmer

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: USB2ANYCDCE72010LMK05318B

有关时钟编程的客户问题:

作为时钟树的可选解决 方案、我将使用 TI 时钟合成器 LMK03806B 以及 LMK62I0-100M00SIAT 时钟源。  

最重要的问题是如何对芯片进行编程? 我希望能够在 PCB 外对其进行编程,然后再将其焊接到 PCB 上。 Skyworks 为其芯片推荐了一款特殊的现场编程人员。 TI 是否有类似的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    LMK03806可通过连接 USB2ANY 器件并运行 TICS-PRO 来创建寄存器配置来进行编程。 然后、您可以导出寄存器设置以对器件进行编程。

    在将 LMK03806焊接到之前、无法对其进行编程。 这是因为它没有内置的 EEPROM;也就是说、在每个下电上电后、所需的寄存器设置将由 uWire 接口加载、并且 PCB 上已经有芯片。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像这样的器件?

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    请参阅上面编辑的评论。 我忽略了数据表、但没有意识到您无法对器件进行预编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、因为整个时钟树都依赖于该芯片。 这意味着应该有另一个时钟源来进行初始编程,但我们不希望这样做。 EEPROM 是否有任何替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    这取决于您的关注。  CDCE72010可能是您的选择。

    您可以通过时钟树架构选择编程 要求来确认设计。

    这也是我们的具有 集成 EEPROM 的时钟发生器目录。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer!  

    您能否告知客户我们的 LMK05318B 是否可以使用 USB2ANY 适配器和 TICSPRO 软件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    我建议查看 LMK05318BEVM 用户指南 (第9、13、14页)、了解器 件如何连接以进行 USB2ANY 通信。 一旦被路由至 USB、TICSPRO 软件可被用于对 LMK05318B 进行编程。

    此致、
    Jennifer