This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:关于 LMK03328输出端口的异常操作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037433/lmk03328-regarding-abnormal-operation-of-the-output-port-of-lmk03328

器件型号:LMK03328

我正在使用贵公司的 LMK03328。
Out6&7无法正常工作。
Out6的输出在中间停止。
OUT7处于不稳定状态、输出停止或输出。
在示波器观察到的情况下、其他输出正常运行。

在这种情况下、您是否可以将任何因素视为可能的因素?
IC 版本差异是否会发生?
请检查随附的配置文件 using.e2e.ti.com/.../LMK00328.tcse2e.ti.com/.../LMK00328_5F00_HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kakeru、

    您能否共享 OUT6和 OUT7的示波器图像?

    您好 Hao、

    请检查其配置文件。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    没有 out7输出波形。

    out7的输出波形如下图所示。



    我已确认我的配置文件正常。

    您是否还可以检查我的配置文件是否正确?

    当我将 OUT7的输出多路复用器设置为 PRIEF 而不是 PLL 时、输出变为正常。

    这是否是对这次原因的线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kakeru、

    请检查以下几点:

    PLL 是否锁定? 使用当前配置、可以从引脚状态1读取 PLL1锁定状态。 LOL 表示失锁。 因此、如果 STATUS1引脚为低电平、则意味着 PLL1被锁定。 如果未锁定、请尝试通过切换 RESETN_SW 位进行软复位。

    2.如果 PLL 被锁定、尝试禁用 PLL1输出同步:

    3.这一问题是在所有设备上发生还是仅在某些设备上发生? 如果是后者、您是否进行了 ABA 交换以隔离原因?

    此致、
    Hao