This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:使用单个 PLL 时从 LMK03328迁移到 LMK03318

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038600/lmk03318-migration-from-lmk03328-to-lmk03318-when-a-single-pll-is-used

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件:LMK03328、

尊敬的时钟和计时团队:

当只使用 PLL1时、您能否确认 LMK03318可用于代替 LMK03328、方法是仅移除引脚29上的 LF2环路滤波器并重新编程 EEPROM?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 您甚至无需移除环路滤波电容器。

    此致、
    Hao