This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038622/lmx2820-lmx2820

器件型号:LMX2820

您好!

对于我们的下一个项目、我们将使用 TI LMX2820 22.6GHz 宽带 PLLatinum 射频合成器。  

在我们的设计中、PLL 基准信号连接到 OSCIN_P [8]。 此引脚上的最大基准信号功率电平为+3.5dBm。

即使 PLL VCC 关闭(VCC = 0V)、该基准信号也将始终连接到 OSCIN_P [8]引脚。

 

对于此 PLL、我有两个问题:

  1.  当 PLL VCC = 0V 时,如果我们向 OSCIN_P [8]引脚施加+3.5dBm 基准信号,PLL 是否会受损?
  2.  当我们应用 PLL VCC = 3.3V 时,是否有可能锁存基准引脚(OSCIN_P [8])?  

谢谢、

Shay Ludin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    最好在 Vcc 被施加到器件前准备好 OSCin 信号、即使您将 OSCin 保持在常开状态、器件也不会受到任何损害。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。