This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:PLLatinum Sim 仿真值与 TICSPro 实现

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038264/lmx2592-pllatinum-sim-simulated-values-vs-ticspro-implementation

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2582

大家好、

我们一直在尝试实施 PLLatinum Sim LMX2592仿真、目的是 通过环路滤波器/KPD/分频器值操作获取相位噪声、但获取的参数似乎无法使用我们自己的板和 LMX2582/92EVM 板通过 TICS Pro 正确编程到 LMX2592中。 请参阅随附的 TICS Pro 和 PLLatinum Sim 文件和屏幕截图。 TICS Pro 编程产生的音调是~6.98GHz 而不是8.490GHz、还随附了屏幕截图。 使用 PLLatinum Sim 和 TICS Pro 的任何技巧我们应该知道吗?

谢谢、此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../f8490MHz_5F00_test1.tcs

    PLLatinum Sim 文件无法上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    要从100MHz 参考时钟获取200MHz FPD、应使用倍频器而不是乘法器。  

    使用 VCO 倍频器时、预分频器必须等于4。 假设预分频器= 4、200MHz FPD 将导致无效的 N 分频器值为10。 因此、您应该将 FPD 降低至100MHz、以使 N 更大。

    如果增益乘法器设置为大于 x1.5、则锁定检测可能无法正常工作。 我们建议使其等于 x1或 x1.5。  

    尝试以下配置: