请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好的支持团队。
LMX2594数据表中是否有任何10M-3GHz 数据?
此致、
千兆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Higa、
10MHz 至3GHz 时的输出功率约为 与3GHz 输出功率相比、+/- 1dB。 因此它将大约为8dBm。
以查看直至1GHz 的输出功率。
(+) LMX2594:10MHz 至1GHz 的输出功率。 -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛
此致、
Ajeet Pal