This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:替换为 LMX2595、以获得轻微的更佳相位噪声

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037766/lmx2592-replaced-with-lmx2595-for-slight-better-phase-noise

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2595

是否可以在现有电路板上将 LMX2592替换为 LMX2595 (即用型替换)、从而改善 LMX2595的相位噪声? 除了 NC 外、LMX2592引脚与 LMX2595的引脚匹配、而在当前电路板上、所有 LMX2592 NC 引脚都是悬空的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应改为"已替换为 LMX2595、以获得稍好的相位噪声"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    是的、只要您不需要相位同步和 sysref 功能、就可以直接替换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    再次感谢您的帮助。 我们不需要相位同步和系统参考功能、因此 LMX2595就是这样。

    此致、

    Randy