This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:启用/禁用输出时、TOE、Tod 理解和第一个时钟波形

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038103/cdcdb800-toe-tod-understanding-and-first-clock-waveform-when-enabling-disabling-outputs

器件型号:CDCDB800

大家好、团队、

我想确认 CDCDB800的 Toe 和 Tod 规格的含义。

  1. 数据表第8页、这些值被指定为最大10个 CLKIN 周期。
    这是否意味着、如果 CLKIN_P/CLKIN_N 为100MHz、则从 OE 输入开始/停止输出计时需要最大100ns (10ns x 10个周期)?
  2. 在启用输出和禁用输出时、您是否有一些 CKX_P/CKX_N 的波形捕获?
    我的客户想知道开始和停止的实际(典型)时间、并想确认第一 个 CKX_P/CKX_N 时钟波形(脉冲宽度以及哪个 CKX_P 或 CKX_N 更早开始和停止)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    1.正确。 TOE 基于 CLKIN 的时钟;f = 100MHz 时、最大10个周期为100ns。

    下面 是 OE 和 CLKout 的波形。 标记显示了 OE 变为高电平时禁用输出所需的时间、其中黄色= OE、紫色= CLKout。 请记住、这是一个典型测试、实际的周期数量可能会因设计而异(最大10个)。

     

    此致、

    Jennifer