This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:此器件能否在电源电压为3V 的情况下工作?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038123/lmx2571-can-this-device-work-with-the-power-supply-voltage-is-3v

器件型号:LMX2571

各位专家、您好!

此器件能否在电源电压为3V 的情况下工作? 此外、如果客户在 VCC=3V 时使用该器件、会发生什么情况? 器件将无法工作、或者器件将不符合器件规格、但功能将与正常电源电压范围一样工作?  客户希望将此器件与单节电池配合使用。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fujiwara、

    请记住、LMX2571数据表基于3.3V、因此未在特定电压下定义电气特性。 话虽如此、该器件可在3.0V 电压下工作; 有关更多详细信息、请参阅此 e2e 博文。

    此致、
    Jennifer