This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610EVM:未获取时钟输出

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037945/lmk04610evm-not-getting-clock-out

器件型号:LMK04610EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04610

您好!

我们正在评估 LMK04610、但我对评估模块有疑问。  我使用的是100 MHz 源,并尝试绕过 VCXO 获得100 MHz 输出。

 

我选择以下两种模式之一:

 

当我使用状态引脚上的多路复用器查看 PLL2基准时钟时、我会看到它。  但是、我没有得到时钟输出。

 

使用频率规划器时出现错误,其中没有将分频器写入 PLL1。  我通过使用 PLL1控制屏幕更改它们来使其正常工作。

 

我可以提供哪些帮助?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    通常、当 LMK04610上没有其他输出时、可能是因为 VCO 到输出缓冲器被禁用、输出未启用、输出格式未指定、或者由于同步脉冲、输出被保持在分频器复位状态。

    • 检查 PLL2_EN_BUF_CLK_Bottom 和 PLL2_EN_BUF_CLK_TOP (应启用)
    • 检查 OUTCHx_LDO_MASK 设置(应禁用输出使能)
    • 检查 OUTCHx_DRIV_MODE 是否设置为除断电之外的其他值
    • 根据 SYNC 引脚设置和 EN_SYNC_PIN_FUNC、INV_SYNC_INPUT_SYNC_CLK、SYNC_PIN_FUNC 和 GLOBAL_SYNC 设置、确认同步状态不是高电平
    • 使用一些非连续脉冲计数时、确认输出不会设置为 SYSREF

    如果在进行这些调整后仍有问题、请提供 .TCS 文件(首选)或十六进制寄存器(如果.TCS 文件不可用)的设置以供查看。

    此致、

    Ajeet Pal