This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在两个器件之间共享 PSYNC 信号

Guru**** 2403175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037637/lmx2820-sharing-psync-signal-between-two-parts

器件型号:LMX2820

各位专家:

你好。

本案例参考了有关 我们射频合成器 LMX2820的 PSYNC fxn 的博文。 我们的客户希望了解这种实施。

为了实现此功能、本说明通过一个100欧姆电阻器将 PSYNC 控制信号传输到 PSYNC 引脚。 如果它们要同时同步两个 LMX2820器件、它们是否应该运行 两 个 PSYNC 控制信号-每个 LMX2820一个? 还是对两个器件使用一个 PSYNC 控制信号? 示例:是否将一 个 PSYNC 控制路由到100欧姆电阻器、并将电阻器的输出拆分为两个 PSYNC 引脚?

我们还想知道100欧姆电阻器的作用是什么?

感谢您的指导。


此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    如果系统主机可以提供两个分离的、相位对齐的 PSYNC 信号、这将会很好。 如果不是、则可以将一个 PSYNC 信号拆分为两个信号、然后在每个信号布线上放置一个33Ω Ω 至100Ω Ω 的串联电阻器。 串联电阻器用于限制 PSYNC 引脚上的电流。