请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 在我正在设计的电路板上、将不会使用多个时钟发生器输出。
为了节省空间(铁氧体磁珠、去耦电容器等)、我想知道不为这些时钟组供电是否正常。
例如,如果我不需要时钟输出0、1、12或13,我能否简单地保持输出引脚(CLKout*)未连接,并对电源引脚(Vcc12_CGO)执行相同的操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我正在设计的电路板上、将不会使用多个时钟发生器输出。
为了节省空间(铁氧体磁珠、去耦电容器等)、我想知道不为这些时钟组供电是否正常。
例如,如果我不需要时钟输出0、1、12或13,我能否简单地保持输出引脚(CLKout*)未连接,并对电源引脚(Vcc12_CGO)执行相同的操作?