This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:无法生成脉冲 SYSREF

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1032895/lmk04616-cannot-generate-pulsed-sysref

器件型号:LMK04616

我正在使用 LMK04616时钟发生器、 无法生成 脉冲 SYSREF。 我可以生成连续的 SYSREF、但目前为止、通过 SPI 或 SYNC 引脚发出的脉冲均未起作用。 我在这里遵循了论坛上的指导: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730208/lmk04616-sysref-spi-trigger-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK04616%2525252520sysref# ,但 到目前为止,我还不幸运。 我可以很好地生成其余的时钟。 我已附加初始化数据、用于在通道0/1和4/5上通过 SPI 产生5个脉冲、然后写入寄存器0x014位5以启动脉冲突发。 当我读回这些寄存器时、它们符合我的预期。 有人可以提出建议吗?

e2e.ti.com/.../lmk04616_5F00_regs_5F00_5_5F00_sysref_5F00_pulses_5F00_over_5F00_spi.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Genevieve、

    我在很长时间之前整理了一个流程图、讨论了 SYSREF 生成。 我已在下面列出它。

    e2e.ti.com/.../6864.LMK0461x-Divider-Reset-Flowchart.pdf

    最后一页是专门用于生成 SYSREF 事件的流程图。 前几页讨论了分频器同步、即将 SYSREF 相位与器件时钟相位对齐。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:感谢您的参与。 这是一个很好的参考指南、 但遗憾的是 、我仍然无法生成单个脉冲。 是否可以使用我们的初始化配置并 独立验证此设置是否适合您? 我已附加我的最新 文件、用于通过 SPI 生成一个脉冲。

    e2e.ti.com/.../lmk04616_5F00_regs_5F00_1_5F00_sysref_5F00_pulse_5F00_over_5F00_spi.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Genevieve、

    Derek 将很快对此作出答复。 在美国有一个假期。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Genevieve、

    我没有15.36MHz VCXO 来测试配置、因此我用 PLL1_N 设置为200、PLL2_R 设置为4的122.88MHz VCXO 替换为相同的30.72MHz PFD 频率;否则所有寄存器设置都是相同的。 在该配置中、我通过切换 GLOBAL_SYSREF 位来生成 SYSREF 脉冲时没有遇到任何问题。

    重新阅读您的描述、我注意到您说您正在切换0x014位5 (global_CONT_SYSREF)、这会强制持续 SYSREF 输出... 但您将其称为脉冲序列的触发器。 也许您打算改为写入0x014位4 (GLOBAL_SYSREF)?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Genevieve、

    我们一周内没有收到您的消息。 我将此主题标记为 TI 认为已解决、但如果需要其他帮助、请告知我。

    此致、

    Derek Payne