This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:使用 TICS PRO 读回寄存器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036749/lmx2595evm-read-back-registers-with-tics-pro

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

我想在"完全辅助"模式下使用 LMX2595、这样我 就不必每次都进行 VCO 校准。 我的计划是使用 TICS Pro 在 VCO 校准时以所需的输出频率对 PLL 进行编程、然后读回寄存器 R110 - R112 (Rb_VCO_SEL、Rb_VCO_CAPCTRL、Rb_VCO_DACISET)、以便我可以使用这些值(VCO_SEL、VCO_CARL 和 DACPCTRL 校准值)对 PLL 进行编程。

我尝试通过 TICS Pro 中"Raw Registers"选项卡中的"Read Register"按钮回读上述寄存器。 但所有数据位都设置为"1"、这毫无意义。 我还尝试了"Read All Registers"按钮、但结果相同:寄存器的所有数据字节均设置为"1"。

您是否知道出现了什么问题? 我是否必须更改评估板的配置?

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    要回读、必须设置 MUXOUT_LD_SEL = 0、以便 MUXout 引脚将串行数据发送出去。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、大家好、非常感谢、现在它可以正常工作了。