请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05028 让我确认一下 LVCMOS 的"VDDO_x"、如下所示。
如果将3.3V 输入到设置为 LVCMOS 端口的 VDDO_x、我认为这样做没有问题(=器件不会损坏)。
因为绝对最大规格为"3.6V"。
当然、我知道在3.3V 的情况下、最大摆幅电平会小于3.3V。
我的理解是否正确?
感谢您的支持。
此致、
Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
让我确认一下 LVCMOS 的"VDDO_x"、如下所示。
如果将3.3V 输入到设置为 LVCMOS 端口的 VDDO_x、我认为这样做没有问题(=器件不会损坏)。
因为绝对最大规格为"3.6V"。
当然、我知道在3.3V 的情况下、最大摆幅电平会小于3.3V。
我的理解是否正确?
感谢您的支持。
此致、
Takumi