This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LVCMOS 电源

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037030/lmk05028-lvcmos-power-supply

器件型号:LMK05028

让我确认一下 LVCMOS 的"VDDO_x"、如下所示。

如果将3.3V 输入到设置为 LVCMOS 端口的 VDDO_x、我认为这样做没有问题(=器件不会损坏)。

因为绝对最大规格为"3.6V"。

当然、我知道在3.3V 的情况下、最大摆幅电平会小于3.3V。

我的理解是否正确?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    你是对的。 将3.3V 输入连接到 VDDO_X 没有问题

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi