This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB803:可选 SMBus 地址咨询

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800, CDCDB803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036761/cdcdb803-selectable-smbus-addresses-consult

器件型号:CDCDB803
主题中讨论的其他器件:CDCDB800

大家好、

我检查 CDCDB800和 CDCDB803之间的 D/S、我发现主要区别是 CDCDB803具有 可选的 SMBus 地址功能。 我对 SMBus 地址选择函数的用法非常好奇。 请帮我澄清这一点吗? 为什么 AMD/Intel 通常建议在其参考设计中同时使用 CDCDB800和 CDCDB803?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    SMBus 地址功能 在 区分  一 个 SMBus 控制器下的多个 CDCDB803器件时很有用。 例如、如果您有4个 CDCDB803器件、则可以为每个器件分配不同的地址(从表8-1中列出的9种可能性中选择4种)。 然后、控制器可以根据其地址选择要与之通信的特定器件。

    请分享您看到 AMD/Intel 同时推荐这两种参考设计的参考设计。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我也没有这些参考设计。 此信息来自客户方面。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我的团队告诉我他们的意思。   AMD/Intel  很可能会根据系统需求(一个控制器对一个设备或一个控制器对多个控制器)来推荐这两种方案。

    此致、

    Jennifer