This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:用于控制 LMX2592的命令集

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036306/lmx2592evm-command-set-for-controlling-lmx2592

器件型号:LMX2592EVM
Thread 中讨论的其他部件:LMX2592USB2ANY

大家好、我正在寻找《程序和控制》手册、其中包含可通过 USB COM 端口或 Telnet 发送到 EVM 的命令列表、以使用另一个自动化软件来控制其功能。  请注意、我已经拥有 TISCS 软件、但需要命令集。  我已经在 EVM 上获得了技术信息。  其他 TI 支持团队建议我与您联系。

谢谢、

Zaheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaheer、

    TICS Pro 是我们必须支持器件编程的全部功能、我们在这方面没有其他软件支持。

    如果您安装了 TICS Pro、您可以在以下路径中找到我们在 TICS Pro 中编写的代码:

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2592

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请尝试了解我的请求。  我不要求使用其他软件、而是命令集、该命令集可用于通过 TeraTerm / RealTERM/Putty 控制 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎黑尔

    EVM 上有 SPI 总线、因此除非您的终端能够写入 SPI、否则无法仅发送 Telnet/COM/等 我想、如果您有一个并行端口、您可以将 SPI 与器件进行位 bang 处理。 或者、如果您有一些第三方 USB 转 SPI 适配器和内核驱动程序、则可以通过此进行通信。

    我们有一个 随 LMX2592EVM 一起分发的 USB2ANY 编程器、我们将其用作基于 USB 的 DLL (我认为仅限 Windows)和 SPI 总线之间的桥接器。 您可以通过多种方法使此编程器实现自动化、请参阅 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025934/lmx2594evm-serial-control-through-python、 但这 对于我们的 EVM 来说是一种不同寻常的方法、您可以自行使其在您的设置中发挥作用、而不是我们提供的功能。 请注意 、严格来说、python 不是必需的;可以链接 DLL 的任何语言都应该起作用。

    LMX2592的寄存器映射可在数据表中找到。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、感谢您分享此回复。  很遗憾、您发布的链接将我转至不存在的页面。  是否可以共享可对 EVM 进行编程的 SPI 命令列表。  我们有 USB2SPI 适配器。  我们只需打开 EVM 电源、然后激活输出即可根据先前配置的设置生成信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释编辑器在链接中附加了一个逗号。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025934/lmx2594evm-serial-control-through-python