This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:杂散问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036893/lmx2594-question-about-spurs

器件型号:LMX2594

我正在配置 LMX2594EVM 评估板以生成各种整数模式时钟。  我使用的是100MHz 基准、我的配置和输出如下所示。

我对输出为4.8GHz 时的2.38GHz 以及输出为5GHz 时的2.58GHz、1.28GHz 和120MHz 的大杂散感到好奇。  这些是否真的来自 LMX、或者它们是否是某种测量误差/伪迹?  该器件以整数模式运行、这些大杂散在频率上似乎与基波没有明显的关系。

我使用 Tek RSA-306B 来测量此值-最后一幅图显示了来自仪器本身的杂散(LMX 断电)。   

谢谢

3GHz:

4GHz:

4.8GHz:

5GHz:

5.6GHz:

Lmx 输出断电:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我确信我以前从未见过这些杂散、因为这些杂散的振幅很大、我往往认为它们要么是干扰信号、要么是 Tek 产生的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、不是。  我将在另一个仪器上检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来绝对像 RSA-306B 中的一些奇怪的杂散。