This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:VCO 参数是否支持双缓冲?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037167/lmx2820-is-double-buffering-available-on-the-vco-parameters

器件型号:LMX2820

您好、专家

我的客户对 LMX2820有以下问题。

"我计划在完全辅助模式下使用 LMX2820。  

双缓冲是否可用于 VCO 参数:VCO_SEL、VCO_CAPCTRL、VCO_DACISET?   

使用完全辅助时、是否有建议的序列? "

请就这2个问题提供指导。

感谢你的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们没有针对 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 或 VCO_DACISET 的双缓冲。 即时 校准 基本上是完全辅助、 但器件自行进行每个器件校准、并从其自己的查找表中同时加载全部三个参数。

    我在使用 全辅助校准时建议的序列是停止使用全辅助校准、而改用即时校准。

    如果 不能选择即时校准、请首先写入 VCO_SEL、然后写入 VCO_CAPCTRL、最后写入 VCO_DACISET。

    此致、

    Derek Payne