This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:未上电时的输入过驱

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036461/lmk04828-input-overdrive-when-unpowered

器件型号:LMK04828

在器件未通电时、我们的系统可以将 LVDS 时钟驱动到 PLL 时钟输入引脚(引脚34/35–CLKin1)中。  我们的设计是交流耦合的,但即使 LVDS 上的400mV 交流电也违反了器件的绝对最大额定值(如果未通电)。  数据表显示+/- 300mV (请参阅下文)。

我真的不喜欢仅仅出于这个原因而擅自使用我的硬件。   我们是否可以采取任何措施来验证这是否确实是损坏级别的情况?  通常,我习惯使用具有电流处理规格的 ESD 二极管,因此如果您可以限制电流,某些 IC 允许您违反输入电压额定值。  

例如、我看到 CLKIN 引脚的额定值为+/-5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们不能建议客户超越绝对最大额定值、因为我们无法保证结果。 强烈建议保持在规格范围内。

    此致、

    Jennifer