This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:±200mVin、fo=1.8kHz、c2=0.1uF、c3=0.47uF 的检测带宽

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035019/lm567c-detection-bandwidth-for-200mvin-fo-1-8khz-c2-0-1uf-c3-0-47uf

器件型号:LM567C

大家好、  

我的客户询问以下情况的检测带宽。 请帮帮我。

・输入电压:直流偏移电压=2V,振幅=±200mV。  

・检测频率(fo)=1.8kHz

・环路滤波器电容(C2)=0.1uF

・Ω 输出滤波电容器(C3)=0.47uF

首先,用 Vrms =振幅/√2计算 Vrms 是否正确?

您能否共享检测带宽的计算结果

我看到有两个公式取决于 Vrm>200mV 或< 200mV、但我不确定在这种情况下应该使用哪一个。   

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    Vrms 由 Vp/ √2或 Vpp/2√2计算。 然后、对于+/-200mV、Vrms  141mV、属于 "Operation with VI < 200m–VRMS"类别。 使用以下公式可获得带宽:

    BW = 1070√(141m /(1.8k * 0.1u))29.9k =>获取 fo 的%:1.8k/299.9k = 6%

    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、  

    感谢详细的解释!

    让我再问一个问题。  

    BW 的结果为6%、fo 为1.8kHz、范围是1.8k±3%还是1.8k±6%?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    很抱歉耽误你的时间。 我认为这是绝对频率(+/- 3%)、但我无法确认 、因为这是一个旧器件、剩下的专业知识很少。

    此致、

    Jennifer