This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:SNAU222配置4.

Guru**** 2792305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036033/lmk04616-snau222-configuration-4

器件型号:LMK04616

您好!

我可以看到、在 SNAU222配置4中、器件1将 CLKout0和1作为"连续 SYSREF"馈送、而 CLKout7馈送1个脉冲 sysref。  

但是、在查看 TICS PRO 和寄存器映射时、似乎只有一个寄存器定义了所有 SYSREF 输出将产生的 SYSREF 脉冲数或连续数。  

请帮助我了解我在这里遗漏的内容吗? 是否只是一个拼写错误、目的是通过禁用 SYSREF_EN 复选标记来从 Clkout0生成连续时钟?

非常感谢你的帮助

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    "连续 SYSREF"最好读作" SYSREF 频率下的连续时钟"。 LMK04616上没有专用器件时钟或 SYSREF 分频器的概念;只要选中 SYSREF_EN 框、即使输出频率不同、任何输出都可以是"脉冲 SYSREF"。 在实践中、SNAU222配置4器件1的连续时钟和脉冲时钟之间的唯一区别是相位对齐、因此器件2/3的同步事件发生在具有相同相位对齐的同一 OSCin 时钟周期。

    此致、

    Derek Payne