Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好,
我 在我的设计中使用 LMK04828。 根据我的理解、必须使用 TICS Pro 软件通过评估板中的 SPI 进行编程。 一旦 IC 安装在 PCB 板上、我就可以使用 TICS Pro 软件通过更改寄存器设置进行编程。 我的理解是正确的还是一次性可编程 IC?
谢谢、此致、
Ashwini Rajesh Kamath B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, USB2ANY
您好,
我 在我的设计中使用 LMK04828。 根据我的理解、必须使用 TICS Pro 软件通过评估板中的 SPI 进行编程。 一旦 IC 安装在 PCB 板上、我就可以使用 TICS Pro 软件通过更改寄存器设置进行编程。 我的理解是正确的还是一次性可编程 IC?
谢谢、此致、
Ashwini Rajesh Kamath B
Ashwini、
显然、LMK04828没有非易失性存储器。 必须在每个下电上电时由某些微控制器/FPGA/ETC 对其进行编程。 对器件进行复位或下电上电将使编程恢复为 POR 默认值。
此外、与完全从数据表说明中生成寄存器编程文件相比、TICS Pro 并非绝对必要、但它可以节省大量时间并提前捕获大量无效配置。 还值得指出的是、即使不连接到器件、TICS Pro 也可以用作配置构建器/校验器。
因此、工作流程通常如下所示:
此致、
Derek Payne