This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:9GHz 10kHz 偏移时的最低可能相位噪声

Guru**** 2525330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035587/lmx2592-lowest-possible-phase-noise-at-9ghz-10khz-offset

器件型号:LMX2592

通过实施收发器、我们可以在9GHz 载波的10kHz 偏移下实现-96dBc/Hz 的最低相位噪声。 链上的放大器的相位噪声优于-130dBc/Hz。 LMX2592基准是一款 OCXO、在10KHz 偏移时具有-170dBc/Hz 的相位噪声。 使用的电源是"超低噪声"电源。 这是 LMX2592能做到的最好吗?

感谢您一如既往的出色支持。

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您的 OCXO 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    100MHz。  内核  

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您的 OCXO 相位噪声在9GHz 时良好。  

    如果环路带宽无限、当电荷泵电流处于其最小设置时、10kHz 偏移下的闭环相位噪声应约为-102dBc/Hz。  

    您的环路滤波器配置和 FPD 是什么? 您可以使用 PLL SIM (www.ti.com/tool/pllatinumsim-sw)进行估算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的最新反馈。 随附的是我正在使用的四阶滤波器。

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    在不了解 FPD 和 ICP 的情况下、我猜测使用的是最大值 并得到以下结果。 10kHz 偏移相位噪声未进行优化、因为环路带宽不够高、无法抑制 VCO 噪声。 如果您希望在10kHz 偏移时获得更好的相位噪声、则需要使环路带宽更宽、以便10kHz 偏移相位噪声将由 PLL 主导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的帮助。 抱歉、我忘记了指定 FPD、但很明显、我只需增大环路带宽、以进一步降低相位噪声、当然要适当考虑可容许的杂散量。

    此致、

    Randy