This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟信号的电压转换器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036071/voltage-translator-for-clock-signal

主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

您好!

我正在搜索一个电压转换器、以获取125MHz 的时钟信号、电压范围为3.3V 至1.8V。 有没有关于哪种可用芯片可以实现这一点的建议?

此致、

Daysi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daysi、

    为此、我建议使用 SN74AXC1T45。