请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我目前正在针对合成器应用测试 EVM、该应用使用此设置生成8GHz 信号
e2e.ti.com/.../8ghz_5F00_lmx2594.tcs
在70MHz 范围内以8GHz 为中心的测量要求 SFDR 在此区域为-100dBc、 我发现这些杂散如下所示:

使用相位噪声分析器对该杂散进行了额外的澄清、并获得以下结果。

如您所见、载波存在~700kHz 的杂散。
您能帮助我减少/消除这种杂散吗?
此致、
Andri Haryono