This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:能否将具有正弦波输入的振荡器用于该时钟缓冲器?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, LMK1C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1034970/lmk1c1106-can-i-use-oscillator-with-sinewave-input-for-this-clock-buffer

器件型号:LMK1C1106
主题中讨论的其他器件:LMK1C1104

您好!

目前、我有一项要求、即需要分配并转换为 LVCMOS 的极低相位噪声。

该 IC 是否支持正弦波输入时钟? 或仅特定于 LVCMOS 输入。  

如果我要将此 IC 缓冲器与正弦波 OCXO 结合使用、您能建议我如何使其正常工作?

此致、

Andri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andri、

    它取决于您的正弦波输入。 它必须满足数据表中提供的输入要求(更重要的是、VIH/VIL 和压摆率)。 您可以使用 此处提供的 IBIS 模型来确认结果 (注意:LMK1C1104模型可用于测试 LMK1C1106)。

    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是100MHz 正弦波 OCXO、其输出功率范围为+7dBm (1.41Vpp)至+11dBm (2.24Vpp)。

    如果我用2*pi*f*V 计算最小压摆率,我将得到2*pi*1e8*1.41=0.89V/ns。

    如果我选择1.8V LVCMOS 输出、这就足够了、对吧?

    请澄清。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andri、

    1.8V LVCMOS 的预期 VDD 是什么?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它是1.8V 或最大2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andri、

    没关系。 由于您需要1.8V LVCMOS 输出、因此2.5V 可能会更好。

    此致、

    Jennifer