This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:在未供电时驱动输入

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036000/cdclvp111-sp-driving-inputs-while-unpowered

器件型号:CDCLVP111-SP

大家好、

我们目前使用 CDCLVP111-SP 来驱动多个电路、其中一些电路不会同时受电。 有一个电路可防止在启动序列期间仍未通电的情况下驱动时钟缓冲器。

我们的问题尤其是关断序列。 我们知道未上电时钟输入的限制低于0.5V、但 CDCLVP111-SP 在未上电时可由 LVDS 信号驱动的最长时间吗?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    我们无法在未通电时提供最长的时间、因为它尚未经过测试、超出了我们建议的工作条件。

    此致、

    Jennifer