This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:减小 LMK04828的 LVPECL 输出摆幅

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035231/lmk04828-reducing-lvpecl-output-swing-of-lmk04828

器件型号:LMK04828

大家好、数据表显示寄存器地址0x117、字段 DCLKoutX_FMT--LVPECL 1600mV 和 LVPECL。 两者之间的区别是什么? 我正在尝试针对 LVPECL 输出降低 LMK 的输出摆幅。 谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    数据表指定了以下内容:

    LVPECL 可以具有1600mV 或2000mV 的峰间输出摆幅。 即、字段值= 5将具有最低摆幅。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、域值0x07 (LCPECL)的输出电压摆幅是多少? 谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijit:

    这将是950mV 的典型值。

    此致、

    Jennifer