This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:可执行摄影快门速度的计时器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035989/lm555-timer-that-can-perform-the-speeds-of-a-photographic-shutter

器件型号:LM555

大家好、

我可以请求你的帮助吗? 请参阅以下客户问题:

"目前、一切都是高度概念化的、我们需要的是一个可以执行摄影快门速度的计时器。 我们对连续性非常感兴趣。此致"

我最初想到的产品之一是 LM555。 我是否可以询问您是否可以建议这是否符合我们的客户要求、或者是否有更好的 TI 产品适合?
此外、我正在尝试查找客户问题的参考、但无法找到。 如果您知道针对客户问题的参考设计、请分享。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    大多数摄像头的最大快门速度为1/4000秒。 对于工作频率而言、帧速率至关重要。 客户的帧速率(每秒 FPS 帧数)是多少? 例如,新发布的 Canon R3在照片模式下为30 FPS。 这仅是 LM555能够实现的30Hz。 对于摄影、这是令人难以置信的快。 大多数电影的拍摄速度为24fps、除非存在慢动作、否则将使用高帧速率。 LM555最高可达100kHz。 即使是专业电影、LM555也够用。 胶片制作的常见 FPS 为24、30、60、120、180、240 FPS。