This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:修订版 D

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1033992/lmk03328-revision-d

器件型号:LMK03328

您好!

将 REVID 更新为0x02 (之前为0x01)

->从0x01更改为0x02的内容是什么?

请检查并提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyairi、您好!

    这是一个微小的变化、可消除内部同步延迟复位。 器件性能或数据表规格没有变化。

    此更改可确保 器件正确上电顺序。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢你的答复。

    顺便说一下、如果我们继续使用 REVID 0x01、这意味着器件上电序列是否存在任何风险?

    如果器件上电顺序不正常、我能从器件上看到任何迹象吗?

    此致、

    Miyairi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyairi、您好!

    TI 仅提供 REVID 0x02材料、因此您不应再获得旧材料。

    在较旧的材料上、只有快速 PDN 引脚从高电平切换到低电平再切换到高电平可能会出错。 正常的初创企业不受影响。

    此致、

    Julian