This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:将 RFoutA 数舍入

Guru**** 2815775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035013/lmx2592-round-the-rfouta-number

器件型号:LMX2592

你(们)好  

Pico Pro 中是否有选择舍入 RFoutA 数? 我们希望得到准确的数字4750Mhz、而不是4750.04928Mhz。   谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您应该将 FDEN 更改为122.88的整数倍。 例如、如果您使 FDEN = 12288、则将得到精确的4750MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢、Noel。