This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:输出占空比

Guru**** 2811415 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035009/lmk01020-output-duty-ratio

器件型号:LMK01020

大家好、团队、

我想知道 LMK01020的输出占空比信息、但其数据表中没有关于输出占空比的规格/说明。

您能告诉我 LMK01020的输出占空比吗?

如果它根据分压器分压比而变化、请告诉我分压器分压比如何影响输出占空比。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    典型输出占空比为50%、范围为45%至55%。 分压器分压比不应影响占空比。

    此致、

    Jennifer