请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 数据表显示、MUXOUT 数据在 SCK 的下降沿随时钟输出。 您是否会确认 MUXOUT 数据在 SCLK 的下一个下降沿之前不会改变? 我正在尝试确保 MUXout 数据在 SCK 的下降沿之间保持稳定、以便总线主控能够在采样前等待最长的时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表显示、MUXOUT 数据在 SCK 的下降沿随时钟输出。 您是否会确认 MUXOUT 数据在 SCLK 的下一个下降沿之前不会改变? 我正在尝试确保 MUXout 数据在 SCK 的下降沿之间保持稳定、以便总线主控能够在采样前等待最长的时间。
您好、Steve、
读回数据将在时钟下降沿的 TCR 之后的 MUXout 引脚上可用、但实际上将在时钟上升沿对数据进行采样。 时钟下降沿条件将提供足够的时间来正确采样数据。
如另一个主题 LMX2594中所述:SCK 和多路复用器时序数据-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛 。
此致、
Ajeet Pal