This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:DPLL 锁相检测器设置

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028EVM, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1033289/lmk05028evm-dpll-phase-lock-detectors-setting

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件: LMK05028

您好!

让我向您询问 一些有关 DPLL 锁相检测器设置的问题。

我的客户一直在使用 TICS Pro 评估 LMK05028EVM。

客户希望通过使用 IN0和 IN1输入从 OUT7和 OUT6生成2个时钟。

但输出会变为以下、因为检测到"相位失锁"(LOPC)、然后器件变为"保持"状态。

 IN0:161.1328125MHz --> DPLL1---> OUT7:173.3707475MHz

 IN1: 173.3707475MHz --> DPLL2 --> OUT6: 161.1328125MHz

问题如下。

Q1)设置值  

"DPLL 锁相检测器"的设置值如下所示。

这些是正确的吗?

如果不是、请告诉我正确的问题。

 DPLL1:TPH-LOCK -- 12.93ns TPH-unlk -- 51.73ns

 DPLL2: TPH-LOCK -- 10.62ns TPH-unlk -- 42.49ns

Q2)如果可能,您会告诉我如何禁用 “DPLL 锁相检测器 ”吗?

我附上了 TICS Pro 的"设置文件"供您参考。

感谢您的支持。

此致、

Takumie2e.ti.com/.../cdr_5F00_210802_5F00_mask3.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想更正我的最新帖子、如下所示。

     >我的客户一直在使用 TICS Pro 评估 LMK05028EVM。

    -->我的客户一直在自己的试验板上评估 LMK05028。

       TICS Pro 用于创建/确认寄存器值。

    谢谢、此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    1.在下图的步骤1至5中填写适当的值后,按步骤6中的运行脚本。 执行运行脚本将自动生成最佳 DPLL 锁相检测器值。

    2.无法禁用 DPLL 锁相检测器。 阈值可全部设置为63 (其最大值)、以便在相位差高达3秒时、锁相状态将显示为锁定状态。 请注意、不建议这样做。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    让我确认您对我的问题1的回答内容。

    我尝试在未连接 LMK05028的情况下执行有关 TICS Pro 的说明。

    结果如下所示。

    结果是否正确?

    结果是、

     DPLL1:锁定35ns、解锁37ns

     DPLL2:锁定38ns、解锁40ns

    似乎是错误消息"Run Canceled (运行已取消)"。 OUT[4:7]组需要 PLL1提供1 +时钟、OUT[0:3]组需要 PLL2提供1 +时钟"

    显示在字段的左侧。

    这种情况是否正常?

    很抱歉我的基本问题。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您的支持。

    让我再问您一个问题、如下所示?

    问题是关于"寄存器设置序列"。

    现在、客户在上电复位时将寄存器从"小数寄存器到大数寄存器"设置一次。

    该序列是否正确?

    如果不是、您会告诉我正确的顺序吗?

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    我的客户尝试执行您关于"阈值设置为63"的建议。

    结果是、情况没有改变、

    "我感到遗憾的是、"LOPL 被检测到、条件被抑制了"。

    下面我可以再问2个问题吗?

      -在位2-0显示寄存器 R14/15的"0"的条件下、

       器件是否有可能变为"REF 不正常"的"保持"?

      -器件是否有可能在未检测到"LOOR"的情况下变为"保持"

       在从上电复位到寄存器设置的这一术语中、输入时钟是否不稳定?

     很抱歉、我有很多问题、但感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    请尝试将161.1328125 MHz 输出从 OUT6移至 OUT0 (如下所示)、然后重新运行运行运行脚本以确定最佳  DPLL 锁相检测器值。 建议所有的 PLL2时钟来自 OUT[0:3]组、所有的 PLL1时钟来自 OUT[4:7]组。

    2.是的、应将寄存器从小数寄存器设置为大数寄存器。

    对所有寄存器进行编程后、您能尝试"软复位芯片"吗? 这可以解决保持问题。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    非常感谢您的回复。

    但我不清楚你的指令是什么。

    因为客户不使用 TICS Pro 作为其电路板的调试工具。

    也就是说、他们使用 TICS Pro 作为检查寄存器设置的唯一工具、并且不将 TICS Pro 连接到电路板。

    我的理解是、TICS Pro 在未连接器件的情况下无法正常工作...这是正确的吗?

    关于您的答案1、我假设 我们在未连接器件的情况下无法获得 TICS Pro 的"最佳 DPLL 锁相检测器值"。

    如果我的理解不正确、请告诉我吗?

    非常感谢您的善意支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    是的、器件必须连接到 TICS Pro 才能正常工作。

    我建议您尝试通过 TICS Pro 获取正确的配置、因为更容易观察您面临的问题。

    请使用 LMK05028EVM 和 TICS Pro 执行上述操作。 通过 TICS Pro 锁定器件后、您可以导出十六进制寄存器值、并使用它们在试验板上对 LMK05028器件进行编程。

    十六进制寄存器值可按如下方式导出:

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    感谢您的回复!

    我很理解。

    此致、

    Takumi