This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:导致 OUT 变为高电平的故障模式

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT00Q-Q1, SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1033764/se555-failure-mode-that-causes-out-to-go-high

器件型号:SE555
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT00Q-Q1

您好!

这可能是与 FMEA 相关的问题、但 SE555DR 是否具有导致其 OUT 引脚(引脚3)保持高电平的故障模式?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    没有会导致输出保持高电平的故障模式。 您是否有关于此问题的电路详细信息(原理图)和详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    最终应用是汽车产品。 我想问题与 FMEA 有关。 我认为现在不是一个问题。

    我问了另一个产品 SN74AHCT00Q-Q1的相同问题、答案是输出引脚的内部 ESD 结构损坏会导致该故障模式。 SE555DR 如何?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 SE555器件的答案是相同的。 如果输出 ESD 结构受到损坏、导致其对电源短路、则输出可能会保持高电平。