This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:轮询寄存器以确定 VCO 校准状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1034577/lmx2594-polling-a-register-to-determine-vco-calibration-status

器件型号:LMX2594

是否有任何方法可以轮询寄存器而不是 MUXout 引脚来确定是否已完成 VCO 校准?  

 

当我们必须为多种频率创建调谐表时、我们更希望不必在锁定检测和回读之间来回更改 MUXout 引脚的功能。

 

我看到有寄存器字段 Rb_LD_VTune (R110[10:9])、但我不确定这是否会提供 VCO 校准状态信息或仅在正常运行期间提供锁定状态。  您会澄清吗?  或者是否有另一个寄存器具有 VCO 校准状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我的 LMX2594寄存器映射显示了一个未公开的位 R110[2]、该位表示校准(FCAL 和 ACAL)正在运行:1=校准、0=校准完成。 我不确定这是否正常工作、或者是否必须先在寄存器映射的其他位置设置某个内容... 但欢迎您给它一个机会。 我们始终在低频下进行 SPI、除了有关校准辅助方法的应用手册、该应用手册是使用图形发生器执行的、因此我无法说实际上已经在实践中看到过该位的使用。

    Rb_LD_VTune 只是来自 VTune 电路的锁定状态、它不一定捕获校准(尤其是振幅校准)。

    此致、

    Derek Payne