This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:在何处查找 LMX2492EVM 演示板的 PCB 设计文件

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1032598/lmx2492evm-where-to-find-pcb-design-files-for-lmx2492evm-demo-board

器件型号:LMX2492EVM

您好!

我们已经完成了 LMX2492EVM 演示板的评估、并希望稍微修改该板以适应我们的环境。 在哪里可以找到演示板的 PCB 设计文件?  这些文件将为我们的 PCB 设计提供一个快速入门。   

非常感谢您的帮助。

Yuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    您可以使用 Altium 设计文件吗? 否则、我将为您提供光绘文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、我们可以使用 Altium 设计文件。  感谢您的快速响应。

    -Yuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您能给我一个用于 LMX2492EVM 演示板的 Altium 设计文件吗 

    非常感谢、

    Yuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    我刚刚向您发送了这些文件、请检查您的邮箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的善意帮助。 这些文件为我们提供了一个项目的快速启动。 我认为这是演示板的最佳用途。  

    非常感谢!

    -Yuke