请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492 我想验证 CSR 是否适用于我的应用。 我将使用3.1mA 的电荷泵电流。 如果我为 FL_CSR 选择 x4,电荷泵电流 R 和 N 应增加4倍。 LMX2492是否能够在稳定期间将标称3.1mA ICP 增加到12.4mA?
第二个问题: 快速锁定计时器是否偏离相位检测器输入频率运行? 例如、如果 PD 输入频率的标称值为100MHz、其中 x4 FL_CSR 在稳定期间降低至25MHz。 然后、计时器持续时间将根据25MHz 进行计算、对吧?