This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:循环滑动减少和电荷泵电流设置

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1033113/lmx2492-cycle-slip-reduction-and-the-charge-pump-current-settings

器件型号:LMX2492

我想验证 CSR 是否适用于我的应用。  我将使用3.1mA 的电荷泵电流。  如果我为 FL_CSR 选择 x4,电荷泵电流 R 和 N 应增加4倍。  LMX2492是否能够在稳定期间将标称3.1mA ICP 增加到12.4mA?

第二个问题:  快速锁定计时器是否偏离相位检测器输入频率运行?  例如、如果 PD 输入频率的标称值为100MHz、其中 x4 FL_CSR 在稳定期间降低至25MHz。  然后、计时器持续时间将根据25MHz 进行计算、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    ICP 最大值为3.1mA、不能增加。

    关于第2个问题、其他人将在今天晚些时候回答该问题。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    正确、计数器在 CSR 期间基于 FPD。 即25MHz。