This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:是否可以替换 Si5391?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1034067/cdcm6208-could-replace-si5391

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

大家好、团队、

我们是否具有与 Si5391类似的器件?

Si5391具有多合成器、可以执行分数输出分频。 因此它可以输出任何频率。

我发现 CDCM6208具有 TI 的分数输出分频器。 它是我们针对小数输出分频器的唯一器件吗?

在这种情况下、您能否告诉我 CDCM6208的哪些特性/规格将优于 Si5391?

如果我们有其他解决方案、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCM6208是目前唯一具有小数输出分频器的器件。 这是哪个应用? 如果它与以太网相关、则建议使用 LMK05318B。 它具有比 Si5391更好的抖动。 如果抖动要求不严格、则 CDCM6208已经足够好了。

    此致、
    Hao