This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10kHz 规则40kHz、80kHz 和120kHz 时钟同步

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK04208, LMK04832, LMK5C33216, LMK01801, LMK5B12204, PGA280, LMK5C33216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1033524/10-khz-disciplined-40-khz-80-khz-and-120-khz-clock-synchronisation

主题中讨论的其他器件:LMK05318LMK04208LMK04832LMK5C33216LMK01801LMK5B12204PGA280LMK5C33216EVM

您好!

我有一个抖动的10kHz 参考时钟、我想使用它来生成/约束数十 kHz 范围内的多个同步时钟(例如、40kHz、40kHz、有点相位、80kHz、120kHz)。

我已经评估了 LMK05318、但遗憾的是、它在千赫兹范围内只有一个可用输出。  您会推荐什么器件?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您请求的频率范围没有太多选项。

    1. LMK04832可在 CLKIN 输入端直接接受10kHz 的频率。 使用 CLKin0上的10kHz 和通过 CLKin1 (Fin 路径)反馈的30.72MHz VCXO、您可以锁定 PLL1并在输出上生成40kHz、80kHz 和120kHz、数字延迟可在0.5/30.72MHz =~16.28ns 的步长内调节。 此选项具有最低抖动、但可以通过使用具有更高抖动的低成本器件(例如使用反馈多路复用器的 LMK04208)来实现相同的架构(尽管采用了未公开的设置)。 在任一种情况下、模拟环路滤波器都需要相当大的尺寸以适应10kHz 相位检测器频率。 这可能是最简单的选择、因为它只需要一个器件。
    2. 如果需要 DPLL 功能、有一个器件(LMK5C33216)可以直接从 APLL3生成所有请求的输出频率、包括相移。 此器件非常昂贵、并且包含许多 其他频域、这些频域不是满足您的要求所必需的。 此外、LMK5C33216上只有两个输出能够驱动 LVCMOS。 虽然您没有说明任何输出 格式要求、但考虑 到频率范围、这似乎是一个值得注意的限制。 我假设  在120kHz 时、直流 LVDS 信号输出上的比较器可能就足够了、但它具有更多的组件和更高的成本。
    3. 可以向 LMK05318的输出添加一个缓冲器。 我们有一个器件 LMK01801、它是一个缓冲器/分频器、可满足频率规划要求、并且具有两个可通过数字或模拟方式延迟的输出。 LMK05318将在 PLL2中生成6144MHz。 从此处开始、满足2 x 40kHz 的相移要求有点棘手、但这并非不可能: 可以 将6144/(4 * 200)= 7.68MHz 驱动到 LMK01801的 CLKin1中、其中7.68/(8*8) = 120kHz (CLKout8-11上)和7.68/(8*24)= 40kHz (CLKout12/13上)、数字延迟高达0.5/7.68MHz = 大约65ns 数字延迟步长。 同时、扩展分频器可用于对2.56MHz 或更低频率进行分频、从而驱动 LMK01801的 CLKin0以生成另一个40kHz 和80kHz 信号。  但是值得注意的是、40kHz 或80kHz 中的一个不可能使用该方案生成 LVCMOS、因为 LMK01801上的 CLKout0-3没有 LVCMOS; 相反、您可以生成两个80kHz 时钟并添加一个低成本分立式 D 触发器分频器级、以获得完全 LVCMOS、可能会出现几纳秒的相位误差。
      1. 如果几纳秒的相位误差仍然是一个问题、但需要 LVCMOS、那么这种相同的方案也适用于连接到 每个所需输出的类似触发器。  为了更加简单 、一个带有 LVCMOS 正输出连接到数据的四路触发器和一个240kHz 时钟的 LVCMOS 负极的四路触发器可被级联以产生120kHz 输出;一个80kHz 输出可被连接并与剩余的触发器级联以产生一个40kHz 时钟。 40kHz 相移时钟不需要这种重定时、因为它可以使用数字和模拟延迟进行调整。 这样的方案将额外的分频级移至外部触发器也具有允许使用 LMK5B12204的优点、 与 LMK05318相比、该器件缺少低频分频器、但节省了几美元-因为 现在、每个频率都可以由两个5.12MHz 时钟构成、即6144/1200、并通过后分频6和时钟分频200实现。 当然、该方案的缺点是、您需要三个器件来生成四个时钟。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:感谢您的全面回答。

    我的输出抖动要求相当宽松:< 1ns、但也不会受到预算的过度限制(易用性和上市时间更重要)。

    我应以  几十或几百千赫(40、80 120只是任意数字)的速率独立为 DAC 和 ADC (如果使用该类型的 ADC、则加上 Δ-Σ 时钟)计时、但这些速率必须与恢复的参考10kHz 输入同步。

    我可以使用 PGA280或其他零漂移器件等器件、我相信、同步计时也会带来好处。

    当无法推导基准信号时、我还需要一个10kHz 输出作为 CPU 中断。 总之(例如):

    输入

    10 kHz

    输出

    10kHz (CPU 中断)

    80kHz (LDAC)

    120kHz (CONV)

    1MHz (PGA280时钟)

    48MHz (Δ-Σ)

     LMK04208是否 能够做到这一点?

    谢谢、此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek。

    让我感到困惑的一点    是、您网站参数表中的最小输出频率-它分别显示了 LMK04832和 LMK04208的0.305MHz 和0.329MHz。 我本来会拒绝这些器件、因为在中无法从10kHz 生成40kHz 的频率(绝对最小规格)。

    我读表不正确吗?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    鉴于新的频率范围也包括10kHz、因此获取所需的每个频率变得非常困难。  我认为 LMK04208无法满足您的需求。  下面提供了说明和其他指导。

    根据初始指导、LMK04832或 LMK04208似乎可用于生成所需的频率。  数据表中的参数可能会尝试在使用集成 VCO 的双环路模式下提供最小输出频率;即使是这样、我也希望 LMK04832根据 VCO 范围更接近0.24kHz ... 无论如何、这并不是输出结构的实际限制。 LMK04832或 LMK04208上的输出、尤其是 在 LVCMOS 模式下、可以根据需要降低频率。  

    但是、现在的限制是、48MHz 和10kHz 来自同一器件、这意味着需要至少4800分频。 在 LMK04208上没有创建4800分频的机制、这将允许在同一器件上生成48MHz 和10kHz 频率。  

    LMK04832具有一个13位 SYSREF 分频器(8192)、因此如果 VCXO 频率更改为48MHz、该方案仍适用于 LMK04832。 SYSREF 分频器可以像常规分频器一样以连续模式运行、并且还具有一个缓冲器、将 SYSREF 频率复制到反馈多路复用器、以用作 PLL1反馈。 其余的10位分频器(1024)足以生成1MHz、120kHz 和80kHz、并针对48MHz 使用额外的1分频。

    我还附加了 TICS Pro 配置、以展示如何在 LMK04832中实现这一操作。

    e2e.ti.com/.../LMK04832-config.tcs

    LMK04832解决方案可能会随着时间的推移而出现一些额外的频率计划变化、但对于某些较低频率的分频、例如40kHz、可能需要在输出端添加一个或多个 D 触发器以略微扩展分频比。 此外、编程序列会有一个简短的附录、以确保分频器全部同步。  如果 CPU 中断时钟需要持续运行、 同步序列的时序可能会受到影响; 在实践中、我不希望同步序列正确会带来一定的挑战、尤其是在启动时允许初始化时钟的情况下、任何内容都取决于它们的输出。

    另一个注意事项:48MHz 不是 VCXO 值的常见值、因此分销商不太可能携带它立即订购。 您可能需要与 VCXO 供应商联系以获取样片以进行快速测试。 我想有一些来自 SiTime 的可编程 VCXO、它们可以立即订购并单独编程。 无论如何、 VCXO 的采购策略可能是该解决方案最困难的方面。

    LMK5C33216仍然能够 实现您的频率计划、但同样、该器件的功能非常超出您的需求、如果时钟无法以不同的格式提供、则需要对 LVCMOS 进行一些转换。 然而、LMK5C33216基本上可以生成您需要的任何低频时钟、而不管它们是如何变化的。 在 TICS Pro 中测试输出配置工具时、我发现使该工具为我提供所需的配置有点困难。 我最终得到了一个有效的配置、但 该工具似乎存在一些错误、使器件配置变得不必要的挑战。 如果您确实想测试此器 件、只需做好准备;该工具处于这样的状态、一旦频率规划已知、您可能需要 TI 的一些帮助来生成配置。 我已注意到该工具的问题、我们正在进行修复、但部署更新版本可能需要几周时间。 您仍然应该能够对配置(包括任何 TI 生成的配置)进行编程、而只是在受影响的工具中自行创建配置。

    使用 LMK05318和 LMK01801时、LMK05318可生成48MHz 和10kHz;PLL1可生成25MHz 输出、该输出可在 LMK01801的一半上分频为1MHz;LMK01801的另一半可将4.8MHz 分频为120kHz 和80kHz。 除了48MHz 之外、所有这些信号都可以是 LVCMOS、但48MHz 可能可以接受为不同的格式。 以上所述、根据您对 频率潜在变化的评论、随着频率规划的发展、如果分压器分压比停止有利、则很难使该解决方案发挥作用。 如果需要在该解决方案的输出端添加触发器、我认为它会失去很多好处; 唯一的剩余优势是使用 DPLL 锁定基准、但除非您需要保持或 DCO 等更复杂的功能、否则我不确定这确实是一个优势。

    基于 LMK05318的配置最复杂的方面是控制所有输出时钟的精确相位对齐。 它们将被锁频、但是鉴于它们在不同器件间的分布以及 LMK05318或 LMK01801的3/4组上缺少数字延迟、确保它们是锁相可能是一个挑战。

    总之:从易用 性和快速开发的角度来看、假设您可以获得48MHz VCXO、我怀疑在上述配置中使用 LMK04832可能会更简单。 实际上、在 LMK5C33216EVM 上进行测试的速度可能最快、因为不需要更改器件;但是、我不会将其称为最简单的选项。

    希望这可以清除问题、并为您做出决策提供一些基础。

    此致、

    Derek Payne