This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LM5IMX 和 LM555CMX 之间有何差异

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1032866/lmc555-what-is-difference-between-lmc555imx-and-lm555cmx

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: LM555

大家好、

我是否可以理解 LM5IMX 和 LM555CMX 之间的区别?

根据数据表、我发现以下存在一些差异:

LMC555IMX 工作温度:-40~125C、电源电压最低为1.5V、Iq 低于  LM555CMX。

LM555CMX 工作温度:0~70C、电源电压最低4.5V。

请提供意见。

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    除了您提到的差异外、LM555还可以提供高达200mA 的拉电流和灌电流输出电流、其中测试了 LMC555的灌电流高达-10mA、拉电流高达50mA。  

    LM555在5V 电源上具有高得多的静态电流、最大值为6mA、在15V 电源下具有15mA。 LMC 是一款功耗较低的器件、在12V 电压下的电流高达400uA。  

    本质上、一种是具有高输出驱动能力的更高功率、另一种是具有较低输出能力的低功耗、以及与温度和电源范围的差异。