This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:无法达到目标4.441GHz

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1032622/lmx2820-unable-to-reach-target-4-441ghz

器件型号:LMX2820

大家好、

你好。

我们的客户 正在使用 LMX2820 PLL。  他正在尝试从100MHz 基准配置4.4416GHz。 但输出端仅达到4.4GHz。 他距离目标不远416KHz。 原因可能是什么?  下面是原理图。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请提供软件配置、最好采用 TICS Pro 格式、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户提供了他的 PLL 配置文件。 这是您想要的吗?

    e2e.ti.com/.../LMX2820_2D00_REGISTER-VALUES.txt

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    其配置设置为4.442GHz。 除了 FCAL_HPFD_ADJ 之外、其他寄存器设置对我来说看起来很好、我看不到它无法锁定到4.4416GHz 的原因。

    假设 FPD = 100MHz、 FCAL_HPFD_ADJ 应设置为 0x0h。