This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:该部件是汽车部件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555, TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1032487/se555-is-this-part-automotive

器件型号:SE555
主题中讨论的其他器件: TLC555-Q1

大家好、  

SE555产品页面显示它是一款汽车级器件、但在数据表中没有对此进行说明。  

请帮助确认吗?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    当我搜索 SE555数据表及其 网页时、我发现没有其他参考、它可作为汽车 级组件提供。  我在列表中找到的唯一一款汽车级计时器是 TLC555-Q1。 这是 '555函数的 TI CMOS 版本。 如果需要汽车级、则应考虑以下因素:

    https://www.ti.com/product/TLC555-Q1

    我怀疑显示汽车额定值的 SE555网页是错误的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程