This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:咔嗒板电压压压摆率

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158108/lmx2571-click-voltage-slew-rate

器件型号:LMX2571

地狱 E2E、

几天前、我在 E2E 上发布了有关输入 ref-clk 的问题。
e2e.ti.com/.../lmx2571-click-voltage-amplitude
但是,我还没有得到答案。 请帮帮我们。

我们的客户正在评估其工程板上的 LMX2571。 LMX2571在单端输入下无法接收到2.4Vp-p 的时钟信号。
TI 是否能够对此进行解释?
他们正在测试用于扩展其应用和产品的参考时钟的最小输入振幅。

数据表中的注释如下;
>>此外、使用具有相当高压摆率的参考时钟(例如方波)是非常优先的选择。
>>使用较低的压摆率时钟驱动器件输入将降低器件相位噪声。
>>对于给定频率、正弦波时钟具有最慢的压摆率、尤其是在频率较低时。
>> CMOS 时钟或差分时钟具有更快的压摆率、推荐使用。
请告诉我最小或推荐的压摆率。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    正如我之前所说的、没有压摆率规格。 压摆率会影响 PLL 噪声、我们建议尽可能使用更高的压摆率参考时钟。

    使用 SE 输入时、尽管数据表规定最小 OSCin 为1.4V、但我们实际上可以支持低至0.8V 的电压。  

    我不知道客户为什么遇到2.4V 问题、我们需要进行调试。

    有多少电路板存在此问题? 如果将输入缓冲器配置为差分类型、它会锁定吗? 您能否提供 TICS Pro 配置文件供我们查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >> 如果可能、我们建议使用更高的转换率参考时钟。
    您推荐的压摆率具体数字是多少?

    如果您无法回答我的问题、请更换支持者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来的主要工作与开启后锁定 LMX2615合成器的主要工作之间的时间间隔是多少? 假设时间跨度为1秒、您是否可以在第6阶段之后尝试将延迟延迟到1、并对 R0进行编程? 因此 、https://newjerseyloteryresults.com/ 您是否只是简单地对重要寄存器进行编程、还是对寄存器进行了通用重新编程?

    您的参考时钟周期是多少、您是否可以随时共享您的寄存器设置文档? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    µs 您确实需要推荐、我的建议是1000V/μ s、这将确保压摆率不会导致相位噪声降级。  

    您好 Lars、

    请在 E2E 中创建新帖子。