This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:具有直接 FM 调制功能的新设计

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1138078/lmx2592-new-design-with-direct-fm-modulation

器件型号:LMX2592

对于使用 LMX2592的新设计、我想获得一些建议。  这是一个固定频率合成器、标称频率略有变化。 标称输出频率为6.834682GHz。  最大调谐范围为+/- 1kHz。 还需要120Hz 调制频率下的方波 FM、这是通过每 4.16ms 写入分数寄存器来实现的。 偏差将高达200Hz 峰值。

我已经使用这种方法在其他合成器上生成 FM、通常会很成功。 该方法取决于分数寄存器的"动态"变化、而不对整数寄存 器进行任何复位、也不将分数寄存器复位为种子值。  频率校准必须 禁用。

 此合成器将长时间运行、可能在没有上电复位的情况下运行数年。 在复位时、寄存器的初始设置可随后进行频率校准、但在运行期间、由于 FM 要求、这是不可能的。 我注意到、允许在 VCO 没有锁定的情况下进行125°C 的温度变化。 由于此设计中的工作温度将介于+40至+85摄氏度之间、因此满足此要求。 但是、请确认没有可能导致解锁的长期漂移机制。

在20MHz PD 频率下、分频器值为341.7341。  小数值 0.7341可在不更改 N 分频器的情况下提供足够的空间来实现 FM 和调谐要求。

 遗憾的是、我必须使用10MHz 参考频率。 我可以使用倍频器、但请确认我不能使用基准乘法器、因为不符合第7.3.2节表1中的值。

请对此设计进行评论。

此致

小宇宙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmo、

    没错、如果启用了倍频器、则无法使用倍频器。  

    10MHz 的频率有点低、请确保使用方波时钟。 削波正弦波时钟并不理想、因为在此频率下、压摆率仍然不理想。  

    VCO 频率随温度变化和老化的漂移在设计中已经得到了考虑、我很确信它将保持锁定状态而不会重新校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    时钟压摆率获取的点。

    您能不能评论 FM 调制方案。 只有在对小数分子执行写操作时、不会复位任何寄存器或启动校准周期时、此操作才有效。

    TICS Pro 软件列出了 LMX2592的寄存器68、69和70。 数据表中未提及这些寄存器。 它们的用途是什么?

    我找不到反相位检测器极性的位。 如果使用反相有源环路滤波器、则需要执行此操作。

    编程时是否有任何隐藏位控制寄存器复位?

    数据表表示在24个时钟脉冲之后、新数据被写入寻址寄存器。  请确认无需在寄存器写入之间切换芯片选择。

    此致

    小宇宙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmo、

    您只需稍微更改小数分子即可获得调制深度、此更改无需重新校准 VCO、VTune 就能很好地支持此更改。  

    寄存器68至70是只读寄存器、它们提供从 VCO 校准获得的 VCO 参数。 有关详细信息、请下载最新版本的数据表。

    不支持相位检测器极性反转。

    R0[1]是我们仅有的复位位位位。

    写入的寄存器值将立即在第24个 SPI 时钟的上升沿而不是 CSB 的上升沿移位到逻辑引擎。 但是 、我们仍然 需要在寄存器之间切换 CSB。